PROFIsafe
| Descrição |
O SW 5.25 proporcionou uma atualização significativa do software do PROFIsafe. Consulte os seguintes guias como referência: [%=System.LinkedTitle%] O protocolo de rede PROFIsafe (implementado na versão 2.6.1) permite que o robô comunique com um PLC de segurança segundo a norma ISO 13849, requisitos Cat 3 PLd. O robô transmite informações sobre o estado de segurança a um autómato de segurança e, em seguida, recebe informações para ser reduzido ou para acionar uma função relacionada com a segurança, como uma paragem de emergência. A interface PROFIsafe fornece uma alternativa segura e baseada em rede para conectar os fios aos pinos de E/S de segurança da caixa de controle do robô. O PROFIsafe só está disponível em robôs que possuem uma licença de ativação, que pode obter ao contactar o seu representante de vendas local. Uma vez obtida, a licença pode ser transferida em myUR. Consulte Ficheiro de registo e licença do robô para obter informações sobre o registo do robô e a ativação da licença.
|
| PLC de segurança Entrada |
Uma mensagem de estado, que o robô envia ao PLC de segurança, contém as informações apresentadas na tabela seguinte.
|
||||||||||||||||
|
|
| Configurar o PROFIsafe |
A configuração do PROFIsafe está relacionada à programação do PLC de segurança, mas requer uma configuração mínima do robô.
|
| Ativação do PROFIsafe |
O robô está agora configurado para se comunicar com um PLC de segurança. Não pode libertar os travões do robô se o PLC não estiver a responder ou se estiver mal configurado.
|