Transporte

Descrição

Transporte o robô apenas na sua embalagem original. Guarde a embalagem em local seco se quiser transportar o robô posteriormente.

Quando mover o robô da embalagem para o espaço de instalação, segure ambos os tubos do braço do robô ao mesmo tempo. Mantenha o robô no lugar até que todos os parafusos de fixação estejam bem apertados na base do robô.

Levante a caixa de controlo pela alça.

 

A utilização de técnicas de elevação incorretas ou de equipamento de elevação inadequado pode provocar ferimentos.

  • Evite sobrecarregar as costas ou outras partes do corpo ao levantar o equipamento.

  • Utilize equipamento de elevação adequado.

  • Todas as diretrizes regionais e nacionais de elevação devem ser seguidas.

  • Garanta que monta o robô de acordo com as instruções em Interface Mecânica.

 

Se o robô estiver conectado a uma aplicação/ instalação de terceiros durante o transporte, consulte o seguinte:

  • O transporte do robô sem sua embalagem original anulará todas as garantias fornecidas pela Universal Robots A/S.

  • Se o robô for transportado como parte de uma solução pré-fabricada, montado com segurança e em total conformidade com as recomendações descritas abaixo, isso não é considerado uma violação da garantia.

Isenção de responsabilidade

A Universal Robots não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo transporte do equipamento.