Funções de Segurança Configurações
| Função de segurança
|
Ao efetuar a avaliação do risco da aplicação, é necessário ter em conta o movimento do robô depois de iniciada uma paragem. A fim de facilitar este processo, as funções de segurança Limite de Tempo de Paragem e Limite de Distância de Paragem podem ser utilizadas. Estas funções de segurança reduzem dinamicamente a velocidade do movimento do robô de modo que ele pode sempre ser parado dentro dos limites. Os limites de posição da articulação, os planos de segurança e os limites de orientação da ferramenta/efetor final têm em conta a distância de paragem esperada, ou seja, o movimento do robô abrandará antes de o limite ser atingido. A segurança funcional pode ser descrita como: |
|
| Avisos |
A não configuração do limite máximo de velocidade pode resultar em situações perigosas.
Existem duas exceções à função de limitação de força que são importantes na conceção de uma aplicação.
À medida que o robô se estica, o efeito da articulação do joelho pode dar origem a forças elevadas na direção radial (longe da base) a baixas velocidades. Da mesma forma, o braço curto de alavanca, quando a ferramenta/efetor final está perto da base e se movendo ao redor da base, pode criar forças elevadas a baixas velocidades. |