Primeiro arranque
| Descrição |
O primeiro arranque é a sequência inicial de ações que pode realizar com o robô após a montagem. Esta sequência inicial exige:
|
|
A não verificação da carga útil e da instalação, antes de colocar o braço do robô em funcionamento, pode provocar ferimentos em pessoas e/ou danos materiais.
Configurações incorretas da carga útil e da instalação impedem que o braço do robô e a caixa de controlo funcionem corretamente.
A colocação em funcionamento do robô a baixas temperaturas pode resultar num desempenho inferior ou em paragens, devido à viscosidade do óleo e do lubrificante, que depende da temperatura.
|
Ligar o robô
| Para ligar o robô |
Ligar o robô liga a Caixa de Controlo e carrega o visor no ecrã TP.
|
Inserção do número de série
| Para inserir o número de série |
Para instalar o robô pela primeira vez, é necessário introduzir o número de série no braço do robô. Este procedimento é também necessário quando reinstalar o software. Por exemplo, ao instalar uma atualização de software. |
|
|
O ecrã inicial pode demorar alguns minutos a carregar.
|
Verificação da instalação
| Verificar a montagem do robô |
As configurações de montagem indicam se o robô está montado na vertical, na horizontal ou num ângulo. Isto permite ao robô determinar a direção da gravidade, possibilitando movimentos suaves e precisos. Este ecrã também permite especificar a orientação da base do robô em relação ao observador, conferindo ao robô uma aparência precisa nas visualizações. |
|
|
Antes de ligar o braço do robô, verifique sempre se a carga útil real e a instalação estão corretas. Se estas configurações estiverem erradas, o braço do robô e a Caixa de Controlo não funcionarão corretamente, podendo tornar-se perigosos para pessoas ou equipamentos. Confirme que o braço do robô não toca num objecto (por exemplo, uma mesa) porque uma colisão entre o braço do robô e um obstáculo pode danificar uma caixa de velocidades da articulação. |
|
|
Para alterar as definições de montagem do braço do robô:
|
|
| Verificar a carga útil ativa |
Ao ligar o braço do robô, o sistema de travagem é desativado, permitindo-lhe começar a mover o braço do robô e a utilizar o PolyScope X. Antes de ligar o braço do robô, deve verificar se a carga útil ativa correta está configurada.
Agora pode desbloquear os travões e começar a mover o braço do robô. |
Ligar o braço do robô
| Para arrancar o robô |
O arranque do braço do robô desengata o sistema de travagem, permitindo mover o braço do robô e utilizar o PolyScope X.
|
|
Testar o suporte e a carga útil utilizando o freedrive
Desligar o robô
| Para desligar o braço do robô |
O arranque e/ou movimento inesperados podem causar ferimentos.
Agora pode:
|