Segurança

Descrição

A aplicação Segurança permite que aceda às definições de segurança dos robôs.

 

Utilizar a funcionalidade da aplicação Segurança

  1. Go to the Application menu screen. Consulte Separador Aplicação.

  2. Toque no ícone Segurança.

    É apresentado o ecrã de segurança, dividido em painel esquerdo e painel direito.

    O painel da esquerda é composto por uma árvore de segurança, composta por oito funções:

    • Limites do Robô

    • E/S de Segurança

    • Posição da ferramenta

    • Três Posições

    • Limites das Articulações

    • Planos

    • Hardware

    • PROFIsafe

O painel direito mostra os campos editáveis da função escolhida, que estão inacessíveis.

 

Desbloquear definições de segurança
  1. Para aceder às definições de segurança, toque em Desbloquear no canto superior direito do ecrã de segurança.
  2. Introduza a palavra-passe de segurança.
  3. Toque em Confirmar para ativar todas as definições.