Cabo de Robô
| Descrição |
Esta secção enumera os cabos para robôs da série e‑e alerta para os riscos da seleção inadequada de cabos e da utilização de cabos incompatíveis.
|
|
The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.
A realização da instalação e/ou manutenção de equipamento ligado a uma fonte de alimentação pode resultar em ferimentos ou morte por choque elétrico.
Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.
Ligar o cabo da flange de base diretamente a qualquer caixa de controlo pode resultar em danos no equipamento e na propriedade.
A não utilização do robô segundo o fim a que se destina pode levar a situações perigosas.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||