Palavra-passe - Modo operacional

Palavra-passe predefinida

A palavra-passe predefinida para o modo operacional: operator

Se se esquecer da sua palavra-passe, esta não pode ser substituída nem recuperada.

Terá de reinstalar o software.

Deve utilizar a palavra-passe predefinida quando alterar a palavra-passe pela primeira vez.

 

Altere a palavra-passe do Modo Operacional

É assim que altera a palavra-passe para o modo operacional nas definições do PolyScope X.

  1. Toque no menu de hambúrguer na navegação principal.

  2. Toque em Definições.

  3. Toque em Modo Operacional na secção Palavra-passe.

  4. Introduza a palavra-passe predefinida, se estiver a alterar a palavra-passe pela primeira vez.

  5. Adicione a palavra-passe à sua escolha, com pelo menos 8 caracteres.