Profinet

Descrição

O protocolo de rede PROFINET ativa ou desativa a ligação do robô a um Controlador de E/S PROFINET industrial. Se a ligação estiver ativada, pode selecionar a ação que ocorre quando um programa perde a ligação PROFINET IO-Controller.

 

Ativar Profinet

É assim que se ativa a função Profinet no PolyScope X.

  1. No canto superior direito do ecrã, toque no menu Hambúrguer e, em seguida, toque em Definições.

  2. No menu à esquerda, em Segurança, toque em Serviços.

  3. Toque no botão Profinet para ligar o Profinet.

 

 

Utilizar o Profinet

Encontre as funções Profinet no PolyScope X:

 

No cabeçalho esquerdo do PolyScope X.

  1. Toque no ícone Aplicação.

  2. Selecione Profinet no menu à esquerda.

Selecione a ação relevante da lista:

Ignorar

PolyScope X ignora a perda da ligação Profinet e o programa continua a ser executado.

Pausa

PolyScope X pausa o programa atual. O programa retoma de onde parou.

Parar

PolyScope X suspende a execução do programa atual.