Transport

Beskrivelse

Bare transporter roboten i originalemballasjen. Lagre emballasjen på et tørt sted hvis du vil flytte roboten senere.

Løft begge rørene til robotarmen samtidig når du flytter den fra emballasjen til installasjonsstedet. Hold roboten på plass inntil alle festeskruene er skrudd fast på undersiden av roboten.

Løft kontrollboksen med håndtaket.

 

Feil løfteteknikker eller bruk av feil løfteutstyr kan føre til skader.

  • Unngå å overbelaste rygg eller andre kroppsdeler når utstyret løftes.

  • Bruk egnet løfteutstyr.

  • Alle regionale og nasjonale retningslinjer for løfting skal følges.

  • Sørg for å montere roboten i henhold til instruksjonene i Mekanisk grensesnitt.

 

If the robot is attached to 3rd third-party application/ installation during transport, please refer to the following:

  • Transporting the robot without its original packaging will void all warranties provided by Universal Robots A/S.

  • If the robot is transported as part of a prefabricated solution, securely mounted, and in full compliance with the recommendations outlined below, it is not considered a breach of warranty.

Ansvarsfraskrivelse

Universal Robots kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes transport av utstyret.