Kommunikasjon

Beskrivelse

Kommunikasjonsapplikasjon-fanen lar deg overvåke og stille inn de aktive I/U-signalene (inndata-utdata) fra/til robotkontrollboksen.

 

 

Figur 15.4:  Kommunikasjonsskjerm som viser I/U-er.

 

Using the Communication application functionality

  1. Go to the Application menu screen. Se Applikasjonsfane.

  2. Tap the Communication icon.

     

     

    The Communication screen appears, which is divided into the left panel and the right panels.

     

     

    The left panel consists of the communication tree, composed of three functions:

    • Robot Wired IO

    • Robot Tool IO

    • Modbus

    The right panels show the editable fields of the chosen function.