Maskinvare

Beskrivelse

Maskinvare-delen tillater brukerne å velge typen Håndkontroll (TP) som er koblet til roboten. Tilgjengelige alternativer er:

  • 3PE aktivert. 3-posisjonsaktiverende håndkontroll (3PE TP)

  • Ingen. Dette gjør det mulig å starte roboten trygt uten at en håndkontroll er koblet til kontrollboksen.

Av sikkerhetsmessige grunner vil ikke roboten starte hvis utvalget ikke reflekterer den tilkoblede maskinvaren.

 

 

Hensikten med Ingen-alternativet

Ingen-alternativet støtter oppsett der en håndkontroll ikke er nødvendig eller fysisk til stede, noe som muliggjør mer effektive og fleksible implementeringer, særlig i automatiserte eller fjernstyrte miljøer.

Den gir brukere tre viktige fordeler:

  • Støtter hodeløse konfigurasjoner der ingen håndkontroll brukes.

  • Forenkler maskinvarekravene for minimale oppsett.

  • Forbedrer oppstartfleksibiliteten ved å fjerne avhengigheten av tilstedeværelsen av håndkontroll.

 

For å få tilgang til ingen
  1. Trykk på Maskinvare i venstre sidepanel på Sikkerhetsapplikasjon-skjermen.

  2. Lås opp hovedskjermen øverst til høyre, skriv inn sikkerhetspassordet ditt og Bekreft.

  3. I sentralpanelet må du trykke på Håndkontroll-feltet og velge Ingen.

     

 

  1. Trykk på Bruk ved siden av låseknappen på hovedskjermen.

  2. Trykk på Bruk og start på nytt i popup-vinduet for å bruke sikkerhetskonfigurasjon.

  3. Et popup-skjermbilde for bekreftelse av anvendt sikkerhetskonfigurasjon vises, og du kan enten Tilbakestille eller Bekrefte konfigurasjon.