|
De robot wordt gestopt omdat deze in de automatische modus werkt en vanwege een van de volgende omstandigheden:
- Een veiligheids-PLC die via PROFIsafe is verbonden, heeft een veiligheidsstop auto bevestigd.
- Een eenheid die is aangesloten op een automatisch configureerbare veiligheidsingang van de besturingskast heeft een automatische veiligheidsstop bevestigd.
Het signaal volgt de semantiek van de beveiligingsreset. Een geconfigureerde beveiligingsstop-resetfunctionaliteit moet worden gebruikt om dit signaal te resetten
PROFIsafe impliceert het gebruik van de beveiligingsresetfunctionaliteit.
|