운송

설명

로봇은 원래 포장을 통해서만 운반합니다. 나중에 로봇을 이동하려면 포장재를 건조한 장소에 보관합니다.

로봇을 포장에서 꺼내 설치 공간으로 이동할 때는 로봇 암의 두 튜브를 동시에 잡습니다. 모든 마운팅 볼트가 로봇 베이스에 단단하게 조여질 때까지 로봇을 고정시키며 잡고 있어야 합니다.

컨트롤 박스를 손잡이로 들어올립니다.

 

잘못된 리프팅 기술 또는 부적절한 리프팅 장비를 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.

  • 장비를 들 때 허리나 다른 신체 부위에 무게가 너무 실리지 않게 합니다.

  • 올바른 리프팅 장비를 사용합니다.

  • 모든 지역 및 국가 리프팅 지침을 준수해야 합니다.

  • 기계적 인터페이스의 지침에 따라 로봇을 장착해야 합니다.

 

운송 중 로봇이 타사 애플리케이션/설치에 부착된 경우 다음을 참조하십시오.

  • 원래 포장 없이 로봇을 운반하면 Universal Robots A/S에서 제공하는 모든 보증이 무효화됩니다.

  • 로봇이 조립식 솔루션의 일부로 안전하게 장착되고 아래에 설명된 권장 사항을 완전히 준수하여 운송되는 경우 보증 위반으로 간주되지 않습니다.

면책조항

Universal Robots는 장비 운송에 의한 손상에 대하여 책임을 질 수 없습니다.