컨트롤 박스

컨트롤 박스 정보

컨트롤 박스에는 로봇 암 프로그램과 설치에 사용되는 연결 포트와 컨트롤러 입력 및 출력(I/O)이 포함되어 있습니다. 연결 포트는 외부 연결에 사용됩니다. I/O는 통신 및 구성에 사용되는 전기적 인터페이스 그룹입니다.

 

외부 연결 포트.

 

 

입력 및 출력(I/O) 그룹.

 

컨트롤 박스 연결 포트 및 컨트롤러 I/O에 대한 자세한 설명은 설치를 참조하십시오.

 

SD 카드 취급 방법

SD 카드 슬롯에는 누르면‑잠기는 방식의‑잠금 장치가 장착되어 있습니다.

SD 카드를 제거하기 전에는 반드시 컨트롤 박스의 전원을 끄십시오. 이를 준수하지 않을 경우 데이터가 손상될 수 있습니다.

SD 카드를 다시 삽입하기 전에는 항상 완전히 제거하십시오. 일부 부품을 제거하면 래치가 제대로 걸리지 않습니다.

SD 카드 삽입

SD 카드를 삽입하는 방법은 다음과 같습니다:

  1. SD 카드를 삽입하기 전에, 반드시 컨트롤 박스에 표시된 방향과 동일하게 카드를 배치하십시오.

  2. SD 카드를 슬롯에 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 부드럽게 밀어 넣으십시오.

  3. 이제 카드가 잠겨 제자리에 단단히 고정되었습니다.

SD 카드 제거

SD 카드를 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

먼저 SD 카드를 안쪽으로 밀어 잠금 장치를 해제한 후 꺼내십시오. 푸시 장치를 사용하지 않고 카드를 제거하면 슬롯 장치의 마모가 심해질 수 있습니다.

  1. SD 카드를 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오.

  2. 카드를 놓으면 카드가 부분적으로 배출됩니다.

  3. SD 카드를 완전히 빼내십시오.