Ethernet/IP
| 설명 |
EtherNet/IP는 산업용 EtherNet/IP 스캐너 장치에 로봇 연결을 활성화하는 네트워크 프로토콜입니다. 연결이 활성화되면, 프로그램과 EtherNet/IP 스캐너 장치의 연결이 끊긴 경우에 수행되는 작업을 선택할 수 있습니다.
|
| Ethernet/IP 활성화
|
PolyScope X에서 Ethernet/IP 기능을 활성화하는 방법입니다.
|
| Ethernet/IP 사용 |
PolyScope X에서 Ethernet/IP 기능을 찾는 방법입니다.
PolyScope X 왼쪽 헤더에서.
목록에서 관련 작업을 선택합니다.
이 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 Ethernet/IP 상태를 볼 수 있습니다.
|
| 이더넷 진단 지원 |
이더넷 네트워크 진단 기능을 활성화할 수 있는 지원 기능이 추가되었습니다. 이 기능이 활성화되면, 로봇 이더넷/IP 어댑터와 이더넷/IP 스캐너 간의 트래픽이 pcap 파일에 수집됩니다. 수집된 데이터는 지원 파일의 일부로 제공됩니다.
|