UR Connect

myUR Cloud에 PolyScope X 연결

myUR Cloud 서비스에 PolyScope X 소프트웨어를 연결해야 합니다.

MyUR 계정으로 PIN 코드를 찾아야 합니다.

  1. 설정으로 이동합니다.

  2. UR Connect로 이동합니다.

  3. 기본 UR Connect 페이지에서 "연결" 버튼을 누릅니다.

  4. MyUR에서 PIN 코드를 추가합니다.

창의 오른쪽 모서리에 녹색 아이콘이 표시되면 myUR Cloud에 연결된 것입니다.

연결 실패

"잘못된 PIN 코드"가 표시되면 myUR에서 PIN 코드를 검토하십시오.

 

진단

UR Connect가 활성화되었 때 예기치 않은 문제가 발생하면 진단으로 이동할 수 있습니다.

  1. 설정으로 이동합니다.

  2. UR Connect로 이동합니다.

  3. 오른쪽 상단 모서리의 케밥 메뉴를 누릅니다.

  4. "진단"을 선택합니다.

 

로그 내보내기

PolyScope X 소프트웨어에서 UR Connect 로그를 내보낼 수 있습니다.

  1. 설정으로 이동합니다.

  2. UR Connect로 이동합니다.

  3. 오른쪽 상단 모서리의 케밥 메뉴를 누릅니다.

  4. "로그 내보내기"를 선택합니다.

  5. "myUR로 내보내기" 또는 "USB로 내보내기"를 선택합니다.