모드버스

설명

여기서 MODBUS 클라이언트 (마스터) 신호를 설정할 수 있습니다. 지정된 IP 주소의 MODBUS 서버 (또는 슬레이브) 에 대한 연결은 입출력 신호 (레지스터 또는 디지털) 로 생성할 수 있습니다. 각 신호에는 고유한 이름이 있으므로 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

 

신호 추가

신호를 추가할 때 신호 이름을 사용자 지정할 수 있습니다.

신호 유형, 신호 방향을 선택하고 주파수, 시간 제한 및 기타 고급 설정을 지정하십시오. 신호는 단일 주소 또는 여러 주소를 사용할 수 있습니다.

 

신호 소스

Modbus 신호 소스 설정을 편집하고 삭제할 수 있으며, 구성 버튼을 탭하여 편집하고 휴지통 아이콘을 눌러 삭제할 수 있습니다.

 

프로그래밍

다른 입력 신호와 마찬가지로 Modbus 신호도 모니터링할 수 있습니다. 프로그램에서 기다림 명령의 기다림 유형 아래에 있는 신호 입력을 선택합니다. 그런 다음 Modbus 소스, 특정 입력 신호 및 기다릴 상태를 선택합니다.

주소 범위는 논리 표현식에서 사용할 수 없습니다. 이 프로그램은 범위의 일부인 경우에도 단일 주소만 사용할 수 있습니다.

 

MODBUS 출력 신호는 Set 명령에서 구성할 수 있습니다.