권한

설명

시스템에 대한 무단 변경을 방지하기 위해 네트워킹, URCap 관리 및 PolyScope X 업데이트 화면에 대한 액세스가 기본적으로 제한되어 있습니다. 이러한 화면에 대한 액세스를 허용하도록 권한 설정을 변경할 수 있습니다. 권한에 액세스하려면 관리자 비밀번호가 필요합니다.

 

권한에 액세스하려면
  1. 햄버거 메뉴에 액세스하고 설정을 선택합니다.

  2. 보안으로 이동한 후 권한을 탭합니다.

 

추가 시스템 권한

관리자 비밀번호로 몇 가지 중요한 화면/기능을 잠글 수도 있습니다. 설정 메뉴의 보안 섹션에 있는 권한 화면에서, 관리자 비밀번호로 보호할 추가 화면 및 모든 사용자가 사용할 수 있는 화면을 지정할 수 있습니다. 다음 화면/기능은 선택적으로 잠글 수 있습니다.

  • 네트워크 설정

  • 설정 업데이트

  • 시스템 관리자의 URCaps 섹션

  • UR Connect

 

시스템 권한을 활성화/비활성화하려면
  1. 위에서 설명한 대로 권한에 액세스합니다. 보호된 화면이 권한 아래에 나열됩니다.

  2. 원하는 화면에 대해 켜기/끄기 토글 스위치를 켜기 위치로 밀어서 활성화합니다.

  3. 원하는 화면을 비활성화하려면 켜기/끄기 토글 스위치를 끄기 위치로 밉니다.

토글이 끄기 위치에 있으면 화면이 다시 잠깁니다.