로봇 연결: 로봇 케이블

설명

이 하위 섹션에서는 고정된 12m 로봇 케이블로 구성된 로봇 암의 연결에 대해 설명합니다.

 

암과 컨트롤 박스 연결

로봇 케이블로 컨트롤 박스에 로봇 암을 연결하여 로봇 연결을 설정합니다.

컨트롤 박스 하단의 커넥터에 로봇의 케이블을 연결하고 고정합니다(아래 그림 참조). 커넥터를 두 번 돌려서 로봇 암을 켜기 전에 제대로 잠겼는지 확인합니다.

케이블을 꽂은 후 더 쉽게 잠글 수 있도록 커넥터를 오른쪽으로 돌릴 수 있습니다.

 

 

로봇을 제대로 연결하지 않으면 로봇 암에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.

  • 로봇 암이 켜진 상태에서는 로봇 케이블을 분리하지 않는다.

  • 원래 로봇 케이블은 연장하거나 개조하지 않는다.