サイバーセキュリティ強化ガイドライン

説明

PolyScope にはネットワーク接続の安全性を維持する多くの機能が搭載されていますが、次のガイドラインを順守することでセキュリティを強化することができます。

  • ロボットをネットワークに接続する前に、必ずデフォルトのパスワードを強力なパスワードに変更してください。

  • 忘れたり紛失したりしたパスワードを取得または再設定することはできません。

    • すべてのパスワードを安全に保管してください。

  • 組み込みの設定を使用し、可能な限りロボットへのネットワークアクセスを制限する。

  • 通信インターフェースの中には、接続を認証または暗号化する方法を持たないものもあります。 これはセキュリティリスクです。 サイバーセキュリティの脅威評価に基づいて、適切な緩和策を検討してください。

  • 接続が信頼境界線を越える場合、他のデバイスからロボットインターフェイスにアクセスするには、SSH トンネリング(ローカルポート転送)を使用する必要があります。

  • ロボットを撤去する前に、ロボットから機密データを削除する。 プログラムフォルダーの URCaps とデータには特に注意してください。

    • 機密性の高いデータを安全に削除するには、SD カードを安全に消去または破壊してください。