ロボットの接続:ロボットケーブル

説明

このサブセクションでは、既定の 12 メートルロボットケーブルを使用して構成されるロボットアームの接続について説明します。

 

ロボットアームとコントロールボックスの接続

ロボットケーブルを使用してロボットアームとコントロールボックスを接続し、ロボットの接続を確立してください

ロボコントロールボックス下部のコネクターットのケーブルをに差し込みます(以下の図を参照)。 ロボットアームに電源を入れる前にコネクターを二度ひねると確実に正しくロックされます。

ケーブルを差し込んだ後、コネクターを右に回すと容易にロックできます。

 

 

ロボットを適切に接続しなかった場合、ロボットアームへの電源供給が途絶える可能性があります。

  • ロボットアームの電源がオンになっている場合は、ロボットケーブルを取り外さないでください。

  • 付属のロボットケーブルを延長したり改造しないでください。