ラウンドスリングの使用

説明

ラウンドスリングは、UR シリーズのロボットに UR が同梱しています。

製造元により、ラウンドスリングは次の標準に準拠しています:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 の織物のスリング - 安全性 - 汎用目的のための人工繊維から成っている平らな編まれたウェビングのスリング。

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 の織物のスリング - 安全性 - 汎用目的のための人工繊維から成っている編まれた円形のスリング 。

 

検査せずにラウンドスリングを使用してしまうと怪我の原因となります。

  • 各使用の前後にスリングを点検してください。

  • 可能であれば、使用中にもスリングを点検してください。

 

損傷したラウンドスリングを使用してしまうと、怪我をする原因となります。

  • 使用する前に、スリングを視覚的に注意深く調べてください。

  • ひび割れがある場合や破れている場合、縫い目が緩んでいる場合、スリングは使用しないでください。

  • 熱損傷の形跡がある場合、スリングは使用しないでください。

 

不適切な保管および/または取り扱いは、ラウンドスリングの損傷の原因となります。

  • スリングは酸および塩基から離れたところで保管してください。

  • スリングを鋭い端および摩擦から保護してください。

  • スリングに結び目をつけないでください。

 

お住まいの地域では、揚重の点検における特定の規制がある場合があります。

  • 揚重機器の点検については、お住まいの地域の規制を遵守してください。

  • 揚重機器の点検の頻度については、お住まいの地域の規制を遵守してください。

表
  ラウンドスリングの説明
アイテム ラウンドスリング 1T x 1M/2M    
色 紫色(EN 1492 -2 に準拠)    
素材 ポリエステル    
WLL 因子 1.0 ( 1000 KG ) 真っすぐなリフト

0.8 ( 800 KG ) 結び目のあるリフト