メンテナンスと修理
| 説明 |
メンテナンス作業、検証、校正は、このマニュアルに記載されているすべての安全指示、UR Service Manual、およびお住まいの地域の要件に従って実施してください。 修理作業は Universal Robots が行うものとします。 サービスマニュアルに従う場合に限り、顧客が指名したトレーニング経験のある個人も修理作業を実施できます。
|
| メンテナンスの安全性 |
メンテナンスと修理の目的は、システムが期待どおりに機能し続けるようにすることです。 ロボットアームまたはコントロールボックスの作業を行う際は、以下の手順および注意事項を確認する必要があります。 以下に挙げる安全慣行をすべて遵守しないと、怪我につながる恐れがあります。
|
| メンテナンスの安全性 |
ドアを完全に開いた状態でコントロールボックスを収容するスペースを確保しないと、負傷につながる恐れがあります。 電源をオフにした後、コントロールボックスの電源をすぐに分解すると、電気障害によって怪我をする恐れがあります。
トラブルシューティング、メンテナンス、修理作業の後は、安全要件が満たされていることを確認します。 国または地域の労働安全規格に準拠している必要があります。 また、すべての安全機能設定が正しく機能していることをテストおよび検証する必要もあります。
|