パスワード - 安全

デフォルトパスワード

安全のデフォルトパスワード:ursafe

パスワードを忘れた場合、パスワードを変更したり回復したりすることはできません。

ソフトウェアを再インストールする必要があります。

初めてパスワードを変更するときは、デフォルトのパスワードを使用する必要があります。

 

安全パスワードの変更

これは、PolyScope X の設定で安全パスワードを変更する方法です。

  1. メインナビゲーションで [メニュー] をタップします。

  2. [設定] をタップします。

  3. [パスワード] セクションで [安全] をタップします。

  4. 初回の場合は、デフォルトのパスワードを入力します。

  5. 希望するパスワード(8 文字以上)を入力します。