権限

説明

[ネットワーク]、[URCap の管理]、および [PolyScope X の更新] 画面へのアクセスは、システムに不正な変更が行われないように、デフォルトで制限されています。 権限の設定を変更すると、これらの画面にアクセスできるようになります。 [権限] にアクセスするには、管理者パスワードが必要です。

 

[権限] へのアクセス方法
  1. [メニュー] にアクセスし、設定を選択します。

  2. [セキュリティ] に移動し、[権限] をタップします。

 

追加のシステム権限

いくつかの重要な画面/機能も、管理者パスワードを使ってロックできます。 [設定] メニューの [セキュリティ] セクションにある [権限] 画面では、管理者パスワードで保護される追加の画面とすべてのユーザーが利用できる画面を指定できます。 以下は、オプションでロックできる画面/機能です。

  • ネットワーク設定

  • 設定の更新

  • システムマネージャーの [URCaps] セクション

  • UR Connect

 

システム権限の有効化/無効化の方法
  1. 前述の方法で [権限] にアクセスします。 保護された画面は [権限] にリストされています。

  2. 目的の画面に対し、オン/オフトグルスイッチをオンの位置にスライドさせて有効化します。

  3. 目的の画面を無効にするには、オン/オフトグルスイッチをオフの位置にスライドさせます。

トグルをオフの位置に動かすと、画面はもう一度ロックされます。