UR Connect

PolyScope X と myUR Cloud の接続

PolyScope X ソフトウェアを myUR Cloud サービスに接続する必要があります。

myUR アカウントにある PIN コードを探す必要があります。

  1. [設定] に移動します。

  2. [UR Connect] に移動します。

  3. UR Connect のメインページで [接続] ボタンを押します。

  4. myUR の PIN コードを追加します。

ウィンドウの右隅に緑のアイコンが表示されている場合、myUR Cloud に接続されています。

接続失敗

「PIN コードが正しくありません」が表示された場合は、myUR の PIN コードを確認してください。

 

診断

UR Connect が有効な場合に予期しない事態が発生した場合は、[診断] に進むことができます。

  1. [設定] に移動します。

  2. [UR Connect] に移動します。

  3. 右上のケバブメニューを押します。

  4. [診断] を選択します。

 

ログのエクスポート

PolyScope X ソフトウェアから UR Connect ログをエクスポートできます。

  1. [設定] に移動します。

  2. [UR Connect] に移動します。

  3. 右上のケバブメニューを押します。

  4. [ログのエクスポート] を選択します。

  5. [myUR にエクスポート] または [USB にエクスポート] を選択します。