ロボットの設定

説明

PolyScope X の設定には、メインナビゲーションのハンバーガーメニューからアクセスできます。

次のセクションにアクセスできます:

  • 全般

  • パスワード

  • 接続

  • セキュリティ

 

一般設定

一般設定では、希望する言語や測定単位などを変更できます。 一般設定からソフトウェアを更新することもできます。

パスワード設定

パスワード設定では、デフォルトのパスワードと、それを推奨される安全なパスワードに変更する方法を確認できます。

接続設定

接続設定では、IP アドレス、DNS サーバーなどのネットワーク設定を行えます。 UR Connect に関する設定もここにあります。

セキュリティ設定

SSH、管理者パスワードの権限、ソフトウェア内のさまざまなサービスの有効化/無効化に関連するセキュリティ設定。