Profinet
| 説明 |
PROFINET は、ロボットから産業用 PROFINET IO コントローラーへの接続を有効化または無効化するネットワークプロトコルです。 接続が有効になっている場合、プログラムがPROFINET IO - Controller接続を失ったときに発生するアクションを選択できます。
|
| PROFINET の有効化 |
PolyScope X で PROFINET 機能を有効にする方法を説明します。
|
| PROFINET の使用 |
PolyScope X で PROFINET 機能を見つける方法は次のとおりです:
PolyScope X のメインナビゲーションで:
リストから関連する処理を選択します。
|
| 診断 |
PolyScope X には、ロボットと PROFINET I/O コントローラ間のネットワークトラフィックを記録するオプションがあります。 これは、接続の問題が発生した場合の診断に使用できます。
通信データは .pcap ファイルに保存されます。 ファイルは、システムマネージャーのサポートファイルに保存されます。 診断では、最大 50 MB のデータを記録できます。
|
| イーサネットポートのステータス |
PROFINET デバイスを有効にすると、新しい仮想イーサネットポートが作成されます。 仮想イーサネットポートの構成には、現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、MAC アドレスに関する情報が表示されます。 この仮想ポートは、ロボットのネットワーク設定で構成されているポートとは異なることに注意してください。
|