安全設定のロック解除

説明

安全設定を変更するには、ロックを解除する必要があります。

安全設定はパスワードで保護されています。

[安全] のデフォルトパスワードは unsafe です。

安全設定のロック解除
  1. PolyScope X のメインナビゲーションで、[アプリケーション] タブをタップします。

  2. 作業セル画面で [安全] アイコンをタップします。

  3. [ロボット限界] 画面が表示されるものの、設定にはアクセスできないことを確認します。

  4. 安全パスワードを入力し、[ロック解除] をタップして設定にアクセスできるようにします。

  5. すべての安全項目の設定を再度ロックするには、[ロック] をタップするか、[安全] メニューから移動します。