Funzioni di sicurezza

Descrizione

Il sistema di sicurezza agisce come monitoraggio nel caso in cui uno dei limiti di sicurezza venga superato o se viene avviato un arresto di emergenza o di sicurezza.
Le reazioni del sistema di sicurezza sono:

Innesco Reazione
Arresto di emergenza Categoria di arresto 1
Arresto di sicurezza Categoria di arresto 2
Arresto 3PE (se รจ collegato un dispositivo di abilitazione a 3 posizioni) Categoria di arresto 2
Violazione del limite Categoria di arresto 0
Rilevamento di anomalia Categoria di arresto 0
Se il sistema di protezione rileva un guasto o una violazione, tutte le uscite di protezione si abbassano.