Braccio del robot
| Informazioni sul braccio del robot |
I giunti, la base e la flangia utensile sono i componenti principali del braccio del robot. Il controller coordina il movimento del giunto per spostare il braccio del robot.
Il fissaggio di un attuatore finale (utensile) alla flangia utensile all'estremità del braccio del robot consente al robot di manipolare un pezzo in lavorazione. Alcuni utensili hanno uno scopo che va oltre la manipolazione di un componente, ad esempio l'ispezione QC , l'applicazione di adesivi e la saldatura. |
|
Il robot è un macchinario parzialmente completato; in quanto tale, viene fornita una dichiarazione di incorporazione. È richiesta una valutazione del rischio per ogni applicazione del robot.
|