Ethernet/IP
| Descrizione |
EtherNet/IP è un protocollo di rete che consente di connettere il robot a un dispositivo di scansione EtherNet/IP industriale. Se il collegamento è abilitato, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde il collegamento con il dispositivo di scansione EtherNet/IP.
|
| Abilita Ethernet/IP
|
Ecco come abilitare la funzione Ethernet/IP in PolyScope X.
|
| Utilizzo di Ethernet/IP |
Ecco come trovare le funzioni Ethernet/IP in PolyScope X:
Nell'intestazione sinistra di PolyScope X.
Seleziona l'azione pertinente dall'elenco:
Nell'angolo in alto a destra di questa schermata, è possibile visualizzare lo stato Ethernet/IP.
|
| Supporto per la diagnostica Ethernet |
È stato aggiunto un supporto per abilitare la diagnostica della rete Ethernet. Quando questa opzione è abilitata, il traffico tra l'adattatore Ethernet/IP del robot e lo scanner Ethernet/IP verrà registrato in un file pcap. I dati raccolti sono disponibili come parte del file di supporto.
|