unità di controllo

Informazioni sull'unità di controllo

L'unità di controllo ospita le porte di connessione e gli ingressi e le uscite del controller (I/O) utilizzati nei programmi e nelle installazioni del braccio del robot. Le porte di connessione vengono utilizzate per le connessioni esterne. Gli I/O sono gruppi di interfacce elettriche utilizzate per la comunicazione e la configurazione.

 

Porte di connessione esterne.

 

 

Gruppi di ingresso e uscita (I/O).

 

Per le descrizioni dettagliate delle porte di collegamento dell'unità di controllo e dell'I/O del controller, consultare la sezione Installazione.

 

Gestione delle schede SD

Lo slot per la scheda SD è dotato di un meccanismo di‑chiusura a pressione‑.

Spegnere sempre l'unità di controllo prima di rimuovere la scheda SD. In caso contrario, i dati risulteranno danneggiati.

Rimuovere sempre completamente la scheda SD prima di reinserirla. La rimozione parziale impedirà l'innesto del fermo.

Inserire la scheda SD

Ecco come inserire una scheda SD:

  1. Assicurarsi di orientare la scheda come indicato sull'unità di controllo prima di inserire la scheda SD.

  2. Inserire delicatamente la scheda SD nell'alloggiamento fino a sentire un clic.

  3. La scheda è ora bloccata e fissata saldamente in posizione.

Rimuovere la scheda SD

Ecco come rimuovere la scheda SD.

Non estrarre la scheda SD senza prima spingerla verso l'interno per sbloccare il fermo. La rimozione della scheda senza utilizzare il meccanismo a pressione può causare una maggiore usura del meccanismo dello slot.

  1. Spingere la scheda SD fino a sentire un clic.

  2. Rilasciare la scheda; questa verrà espulsa parzialmente.

  3. Estrarre completamente la scheda SD.