Ethernet/IP

Descrizione

EtherNet/IP è un protocollo di rete che consente di connettere il robot a un dispositivo di scansione EtherNet/IP industriale. Se il collegamento è abilitato, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde il collegamento con il dispositivo di scansione EtherNet/IP.

 

Abilita Ethernet/IP

 

Ecco come abilitare la funzione Ethernet/IP in PolyScope X.

  1. In alto a sinistra nello schermo, toccare il menu Hamburger.

  2. Tocca Impostazioni.

  3. Nel menu di sinistra, sotto Sicurezza, toccare Servizi.

  4. Digitare la password di amministratore.

  5. Toccare il pulsante Adattatore Ethernet/IP per attivare l'interruttore.

 

Utilizzo di Ethernet/IP

Ecco come trovare le funzioni Ethernet/IP in PolyScope X:

 

Nell'intestazione sinistra di PolyScope X.

  1. Tocca l'icona Applicazione.

  2. Nella sezione Comunicazione, selezionare Ethernet/IP dal menu a sinistra.

Seleziona l'azione pertinente dall'elenco:

Ignora

PolyScope X ignora l'interruzione della connessione EtherNet/IP e l'esecuzione del programma principale continua.

Pausa

PolyScope X sospende il programma principale. Il programma riprende da dove si era fermato.

Stop

PolyScope X arresta il programma principale.

 

Nell'angolo in alto a destra di questa schermata, è possibile visualizzare lo stato Ethernet/IP.

Connesso

Il robot è connesso allo scanner Ethernet/IP.

Nessuno scanner

Il dispositivo Ethernet/IP è in esecuzione, ma nessuno scanner è collegato al robot tramite Ethernet/IP.

Disabilitato

Il dispositivo Ethernet/IP non è abilitato.

 

Supporto per la diagnostica Ethernet

È stato aggiunto un supporto per abilitare la diagnostica della rete Ethernet. Quando questa opzione è abilitata, il traffico tra l'adattatore Ethernet/IP del robot e lo scanner Ethernet/IP verrà registrato in un file pcap. I dati raccolti sono disponibili come parte del file di supporto.