Manutenzione e riparazione
| Sicurezza per la manutenzione |
Lo scopo della manutenzione e della riparazione è garantire che il sistema continui a funzionare come previsto. In caso di intervento sul braccio del robot o sull'unità di controllo, osservare le seguenti avvertenze e procedure di sicurezza. La mancata osservanza di una delle pratiche di sicurezza elencate di seguito può provocare lesioni.
|
| Sicurezza per la manutenzione |
Se non si lascia lo spazio necessario per alloggiare l'unità di controllo con lo sportello completamente aperto, si possono verificare lesioni. Disconnettere l'alimentazione dell'unità di controllo troppo rapidamente dopo lo spegnimento può provocare lesioni dovute a rischi elettrici.
Dopo le attività di risoluzione dei problemi, manutenzione e riparazione, assicurarsi che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti. Rispettare le normative nazionali o regionali in materia di sicurezza sul lavoro. Anche il corretto funzionamento di tutte le impostazioni delle funzioni di sicurezza deve essere testato e convalidato.
|