Staffa pressacavo

Descrizione

È possibile evitare la tensione del cavo nel OEM Control Box installando una staffa di scarico della tensione del cavo. La staffa fornisce un pressacavo quando il Teach Pendant è in uso, in condizioni di normale funzionamento.

 

OEM Control Box CA

Per installare e utilizzare la staffa del pressacavo

1. Rimuovere il passacavo 2. Rimuovere la vite

3. Pulire l'area con una soluzione alcolica e lasciare evaporare l'alcol 4. Rimuovere la pellicola protettiva dalla toppa adesiva
 

5. Allineare la staffa utilizzando la vite in dotazione 6. Serrare la vite in dotazione (coppia 1Nm)

7. Collegare il cavo TP 8. Fissare il cavo TP con le fascette in dotazione

 

OEM Control Box CC

Per installare e utilizzare la staffa del pressacavo
1. Rimuovere il passacavo 2. Pulire l'area con una soluzione alcolica e lasciare evaporare l'alcol.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla toppa adesiva 4. Allineare la staffa utilizzando il foro di avvitamento
5. Collegare il cavo TP

6. Fissare il cavo TP con le fascette in dotazione