Profinet
| Descrizione |
Il protocollo di rete PROFINET consente di abilitare o disabilitare la connessione del robot a un controller IO PROFINET industriale. Se la connessione è abilitata, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde la connessione PROFINET IO-Controller.
|
| Abilita PROFINET |
Ecco come abilitare la funzione PROFINET in PolyScope X.
|
| Utilizzo di PROFINET |
Le funzioni PROFINET in PolyScope X si trovano in:
Nella navigazione principale di PolyScope X.
Seleziona l'azione pertinente dall'elenco:
|
| Diagnostica |
Polyscope X ha la possibilità di registrare il traffico di rete tra Robot e PROFINET I/O-Controller. Questa funzione può essere utilizzata per la diagnostica in caso di problemi di connettività.
I dati di comunicazione verranno salvati in un file .pcap. Il file viene salvato nel file Supporto di Gestione sistema. È possibile registrare fino a 50 MB di dati nella diagnostica.
|
| Stato della porta Ethernet |
Quando il dispositivo PROFINET è abilitato, verrà creata una nuova porta ethernet virtuale. La configurazione della porta ethernet virtuale mostra informazioni sull'indirizzo IP attualmente configurato, la maschera subnet, il gateway e l'indirizzo MAC. Si noti che questa porta virtuale è diversa dalla porta configurata nella sezione Impostazioni di rete del robot.
|