MODBUS
| Aggiungi segnale |
È possibile personalizzare un nome di segnale quando si aggiunge un segnale. Selezionare il tipo di segnale, la direzione del segnale e specificare la frequenza, il timeout e altre impostazioni avanzate. Il segnale potrebbe utilizzare un indirizzo singolo o più indirizzi.
|
| Sorgente del segnale |
Le impostazioni della sorgente del segnale Modbus possono essere modificate ed eliminate. Toccare il pulsante Config per modificare e toccare l'icona del cestino per eliminare.
|
| Programmazione |
Analogamente ad altri segnali di ingresso, i segnali Modbus possono essere monitorati. Nel programma, sul comando Attendi, selezionare Ingresso segnale sotto Tipo di attesa. Quindi scegliere la sorgente Modbus, il segnale di ingresso specifico e lo stato da attendere. Gli intervalli di indirizzi non possono essere utilizzati nelle espressioni logiche. Il programma può utilizzare un solo indirizzo, anche se fa parte di un intervallo.
Un segnale di uscita Modbus può essere configurato dal comando Imposta.
|