Autorizzazioni

Descrizione

L'accesso alle schermate Networking, Gestione URCap e Aggiornamento PolyScope X è limitato per impostazione predefinita al fine di evitare modifiche non autorizzate al sistema. È possibile modificare le impostazioni di autorizzazione per consentire l'accesso a queste schermate. Per accedere alle autorizzazioni è richiesta una password di amministrazione.

 

Per accedere alle autorizzazioni
  1. Accedere al menu Hamburger e selezionare Impostazioni.

  2. Vai a Sicurezza e tocca Autorizzazioni.

 

Autorizzazioni di sistema aggiuntive

È inoltre possibile bloccare alcune schermate/funzionalità importanti con la password di amministrazione. Nella schermata Autorizzazioni nella sezione Sicurezza del menu Impostazioni, è possibile specificare quali schermate aggiuntive devono essere protette dalla password di amministrazione e quali schermate sono disponibili per tutti gli utenti. Le seguenti schermate/funzionalità possono essere bloccate facoltativamente:

  • Impostazioni di rete

  • Aggiorna impostazioni

  • Sezione URCaps nella Gestione sistema

  • UR Connect

 

Per abilitare/disabilitare le autorizzazioni di sistema
  1. Autorizzazione di accesso descritta in precedenza. Le schermate protette sono elencate in Autorizzazioni.

  2. Per la schermata desiderata, far scorrere l'interruttore On/Off in posizione On per abilitarla.

  3. Per disabilitare la schermata desiderata, far scorrere l'interruttore On/Off in posizione Off.

La schermata si blocca di nuovo quando l'interruttore è in posizione Spegnimento.