Éditeur de pose

Description

Une fois que vous avez accédé à l'écran Pose Editor , vous pouvez configurer avec précision une position d'articulation cible ou une pose cible (position et orientation) pour le TCP. Remarque : Cet écran est hors ligne et ne contrôle pas directement le bras du robot.

 

Robot

L'image 3D montre la position actuelle du bras du robot. L'ombre montre la position cible du bras robotique contrôlée par les valeurs spécifiées à l'écran. Appuyez sur les icônes de loupe pour effectuer un zoom avant/arrière ou faites glisser avec un doigt pour changer la vue.
Si la position cible spécifiée du PCO du robot est proche d'un plan de sécurité ou de déclenchement, ou si l'orientation de l'outil du robot est proche de la limite d'orientation de l'outil, une représentation 3D de la limite de proximité est affichée. Les plans de sécurité sont visualisés en jaune et en noir avec une petite flèche représentant le plan normal, qui indique le côté du plan sur lequel le robot TCP peut être positionné. Les plans de déclenchement sont affichés en bleu et vert avec une petite flèche pointant vers le côté du plan où les limites du mode Normal sont actives. La limite d'orientation de l'outil est visualisée par un cône sphérique avec un vecteur indiquant l'orientation actuelle de l'outil du robot. L'intérieur du cône représente la zone autorisée pour l'orientation de l'outil (vecteur). Lorsque le robot cible TCP n'est plus à proximité de la limite, la représentation 3D disparaît. Si le TCP cible est en violation ou très proche de la violation d'une limite, la visualisation de la limite devient rouge.

 

Fonctionnalité et position de l'outil

Les valeurs TCP et de coordonnées actives de la fonction sélectionnée sont affichées. Les coordonnées X, Y, Z spécifient la position de l'outil. Les coordonnées RX, RY, RZ spécifient l'orientation. Pour de plus amples informations sur la configuration de plusieurs PCO nommés.
Utilisez le menu déroulant au-dessus des cases RX, RY et RZ pour choisir le type de représentation d'orientation :

  • Vecteur de rotation [rad] L'orientation est donnée sous la forme d'un vecteur de rotation . La longueur de l'axe est l'angle de pivotement en radians, et le vecteur lui-même donne l'axe autour duquel il faut pivoter. Il s'agit du paramètre par défaut.

  • Vecteur de rotation [∘] L'orientation est donnée comme un vecteur de rotation , où la longueur du vecteur est l'angle à faire tourner en degrés.

  • RPY [rad]Rouler, tangage et lacet (RPY) angles, où les angles sont en radians. La matrice de rotation RPY (rotation X, Y’, Z”) est donnée par :
    Rrpy(γ, β, α) = RZ(α) ⋅ RY(β) ⋅ RX(γ)

  • RPY [∘]Rouler, tangage et angles de lacet (RPY), où les angles sont en degrés.

Vous pouvez appuyer sur les valeurs pour modifier les coordonnées. Vous pouvez également appuyer sur les boutons + ou - à droite d'une case pour ajouter/soustraire un montant à/de la valeur actuelle. Ou vous pouvez maintenir enfoncé un bouton pour augmenter/diminuer directement la valeur.

 

Positions conjointes

Les positions conjointes individuelles sont spécifiées directement. Chaque position d'articulation peut avoir une plage limite d'articulation de  − 360∘ à  + 360∘. Vous pouvez configurer les positions de joint comme suit :

  • Appuyez sur la position du joint pour modifier les valeurs.

  • Appuyez sur les boutons + ou - à droite d'une case pour ajouter ou soustraire un montant à/de la valeur actuelle.

  • Maintenez enfoncé un bouton pour augmenter/diminuer directement la valeur.

 

Bouton OK

Si vous activez cet écran à partir de l'écran Déplacement, appuyez sur le bouton OK pour revenir à l'écran Déplacer. Le bras du robot se déplace vers la cible spécifiée. Si la dernière valeur indiquée était une coordonnée d’outil, le Bras du robot va à la position cible en utilisant le type de déplacement DéplacementL; ou il utilise le type de déplacement DéplacementJ si une position d’articulation a été précisée en dernier.

 

Bouton Annuler

Le bouton Annuler quitte l'écran en supprimant toutes les modifications.