Définir la charge utile

Description

La commande Définir la charge utile vous permet de définir la charge utile du robot. La charge utile est le poids combiné de tout ce qui est attaché à la bride de l'outil du robot.

Quand l'utiliser :

  • Lorsque vous ajustez le poids de la charge utile afin d'empêcher le robot de déclencher un arrêt du robot. Un poids de charge utile correctement configuré garantit un mouvement optimal du robot.

    Le fait de régler correctement la charge utile garantit des performances de mouvement optimales et évite les arrêts du robot.

  • Lors de la mise en place de la charge utile pour l'utiliser dans un programme de sélection et placement, en utilisant un préhenseur.

 

Définir la charge utile  
Utiliser la commande Définir la charge utile
  1. Dans le programme de votre robot, sélectionnez le lieu ou le nœud où vous souhaitez ajouter une commande Définir.

  2. Dans Basique, appuyez sur Définir la charge utile.

  3. Utilisez le menu déroulant sous Définir la charge utile.

    1. Sélectionnez l'une des charges utiles déjà configurées.

    2. Ou utilisez le menu déroulant pour configurer une nouvelle charge utile en sélectionnant Charge utile personnalisée et en remplissant les champs masse et CdG.

 

Conseil

Vous pouvez aussi utiliser le bouton Définir maintenant pour définir les valeurs du nœud en tant que charge utile active.

Conseil d'utilisation

N'oubliez pas de toujours mettre à jour votre charge utile lorsque vous apportez des modifications à la configuration du programme du robot.

Exemple : Définir la charge utile

Dans un programme de sélection et de placement, vous créeriez une charge utile par défaut dans l'installation. Ensuite, vous ajoutez un Définir la charge utile lors de la saisie d'un objet. Vous mettrez à jour la charge utile après la fermeture du préhenseur, mais avant de commencer à bouger.

En outre, vous utiliserez la fonction Définir la charge utile après que l'objet ait été libéré.

Temps de transition de la charge utile

C'est le temps qu'il faut au robot pour s'ajuster à une charge utile donnée. En bas de l'écran, vous pouvez définir le temps de transition entre les différentes charges utiles.

Vous pouvez ajouter un temps de transition de la charge utile en quelques secondes.

La définition d'un temps de transition supérieur à zéro, empêche le robot de faire un petit « saut », lorsque la charge utile change. Le programme se poursuit pendant que l'ajustement a lieu.

L'utilisation du temps de transition de la charge utile est recommandée pour

prendre ou relâcher des objets lourds ou pour utiliser un préhenseur à vide.