Plans
| Configuration d'un plan de sécurité |
Vous pouvez configurer des plans de sécurité avec les propriétés énumérées ci-dessous :
Vous pouvez configurer chaque plan avec les restrictions énumérées ci-dessous :
|
| Restriction de l'articulation du coude |
La fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez utiliser Limiter le coude pour éviter que l’articulation du coude du robot n'aille hors des plans que vous avez définis. Désactivez Restreindre le coude pour que le coude passe à travers les plans.
|
| Restriction de la bride d'outil |
La restriction de la bride de l'outil empêche la bride de l'outil et l'outil attaché de traverser un plan de sécurité. Lorsque vous restreignez la bride de l'outil, la zone non restreinte est la zone située à l'intérieur du plan de sécurité, où la bride de l'outil peut fonctionner normalement. La bride d'outil ne peut pas traverser la zone restreinte en dehors du plan de sécurité. La suppression de la restriction permet à la bride d'outil de dépasser le plan de sécurité, vers la zone restreinte, tandis que l'outil fixé reste à l'intérieur du plan de sécurité. Vous pouvez supprimer la restriction de la bride d'outil lorsque vous travaillez avec un grand décalage d'outil. Cela permettra à l'outil de se déplacer plus loin. La restriction de la bride d'outil nécessite la création d'une fonction de plan. La fonction de plan est utilisée pour définir un plan de sécurité ultérieurement dans les réglages de sécurité.
|