Mot de passe - Mode de fonctionnement
| Mot de passe par défaut |
Le mot de passe par défaut pour le mode de fonctionnement est : operator Si vous oubliez votre mot de passe, il ne peut pas être remplacé ou récupéré. Vous devrez réinstaller le logiciel. Vous devez utiliser le mot de passe par défaut lorsque vous modifiez le mot de passe pour la première fois.
|
| Modifier le mot de passe du Mode de fonctionnement |
Voici comment modifier le mot de passe pour le mode de fonctionnement dans les réglages de PolyScope X.
|