Ethernet/IP

Description

EtherNet/IP est un protocole réseau permettant la connexion du robot à un appareil de numérisation EtherNet/IP industriel. Si la connexion est activée, vous pouvez sélectionner l'action qui se produit lorsqu'un programme perd la connexion à l'appareil de numérisation EtherNet/IP.

 

Activer Ethernet/IP

 

Voici comment activer la fonction Ethernet/IP dans PolyScope X.

  1. En haut à droite de l'écran, appuyez sur le menu rapide, puis sur Réglages.

  2. Dans le menu de gauche, sous Sécurité, appuyez sur Services.

  3. Appuyez sur le bouton Profinet pour l'activer.

 

Utilisation d'Ethernet/IP

Voici où trouver les fonctions Ethernet/IP dans PolyScope X :

 

Dans l'en-tête gauche de PolyScope X.

  1. Appuyez sur l'icône Application.

  2. Sélectionnez l'action pertinente dans la liste.

Ignorer

PolyScope X ignore la perte de connexion EtherNet/IP et le programme continuera de s'exécuter.

Pause

PolyScope X met le programme actuel en pause. Le programme reprend là où il s'est arrêté.

Arrêter

PolyScope X arrête le programme actuel.

 

Dans le coin supérieur droit de cet écran, vous pouvez voir l'état d'Ethernet/IP.

Connecté

Le robot est connecté au dispositif de numérisation Ethernet/IP.

Aucun scanner

Ethernet/IP est en cours d'exécution, mais aucun périphérique n'est connecté au robot via Ethernet/IP.

Désactivé

Ethernet/IP n'est pas activé.