Adaptador de IP/EtherNet

Descripción

EtherNet/IP es un protocolo de red que permite la conexión del robot a un dispositivo de escáner industrial EtherNet/IP.

Si la conexión está habilitada, puede seleccionar la acción que se produce cuando un programa pierde la conexión del dispositivo de escáner EtherNet/IP.

Esas acciones son:

Ninguno
PolyScope ignora la pérdida de conexión EtherNet/IP y el programa continúa ejecutándose.
Pausar
PolyScope detiene el programa actual. El programa se reanuda desde donde se detuvo.
Detener

PolyScope detiene el programa actual.