Secure Shell

Descripción

Secure Shell (SSH) brinda una conexión privada (encriptada) y autenticada al robot, que permite:

  • acceder al sistema operativo

  • copiar archivos

  • tunelizar interfaces de red

SSH es una potente herramienta si se usa correctamente. Asegúrese de saber utilizar la tecnología SSH con seguridad antes de habilitarla en su robot.

 

Para habilitar el acceso SSH
  1. En el Encabezado, pulse el menú Hamburguesa y seleccione Ajustes.

  2. En Seguridad, seleccione Secure Shell.

  3. Configure los ajustes de Secure Shell:

    • Seleccione Habilitar acceso SSH.

    • Seleccione activar/desactivar Permitir Redirección de puertos (en modo de control remoto).

      La redirección de puertos (port forwarding) solo está disponible en el modo de control remoto.

      La redirección de puertos es una técnica recomendada para envolver interfaces abiertas (por ejemplo, el servicio de Panel) en un túnel seguro y cifrado que requiere autenticación.

  4. Seleccione el tipo de autenticación.

 

Autenticación

Toda conexión SSH requiere que el usuario que se conecta se autentique al establecer la conexión. Puede configurar que la autenticación se realice con una contraseña y/o con una clave autorizada, previamente compartida.

La autenticación basada en claves utiliza claves precompartidas.

Para utilizar la autenticación

Aquí se listan las claves disponibles, junto con botones para eliminar una clave seleccionada de la lista y para añadir nuevas claves.

  1. Pulse Añadir para abrir un diálogo para seleccionar un archivo.

  2. Seleccione una clave del archivo.

    El archivo se lee línea por línea, y solo se agregan las líneas que no están vacías y no están identificadas como comentarios (las que comienzan con el símbolo #). No se realiza una validación de las línea añadidas.

  3. Las mismas deben cumplir con el formato usado para authorized_keys.