Posición predefinida de colocación en la caja

Descripción

Se ha añadido una posición predefinida a la interfaz de usuario en PolyScope 5. Esto reemplaza el programa anterior de colocar en la caja.

Colocar en la caja se puede utilizar para mover el robot a una posición compacta que sea adecuada para su transporte. La secuencia de colocar en la caja consiste en un movimiento inicial a la posición cero, seguido de un movimiento a la posición de colocar en la caja.

Colocar en la caja

Así es como se encuentra la posición predefinida: 

  1. Pulse el icono Instalación en el menú superior.

  2. Seleccione Inicio en el menú desplegable General.

  3. Pulse el botón «Colocar en la caja» en la interfaz de usuario.

El robot iniciará ahora la secuencia. Cuando finalice la secuencia, el robot estará listo para colocarse en el embalaje oficial.