PROFIsafe
| Descripción |
SW 5.25 ha supuesto una importante actualización del software PROFIsafe. Consulte las siguientes guías como referencia: Manual del software PolyScope 5 El protocolo de red PROFIsafe (implementado a partir de la versión 2.6.1) permite al robot comunicarse con un PLC de seguridad según los requerimientos de la norma ISO 13849, Cat. 3 Pld. El robot transmite información del estado de seguridad a un PLC de seguridad y luego recibe información para reducir o activar una función relacionada con la seguridad, como una parada de emergencia. La interfaz PROFIsafe proporciona una alternativa segura basada en la red para conectar cables a los pines de E/S de seguridad de la caja de control del robot. PROFIsafe solo está disponible en robots que tengan una licencia que lo permita, la cual podrá obtener contactando a su representante de ventas local. Una vez que la tenga, podrá descargar la licencia de myUR. Consulte los archivos de registro de robots Registro de robot y archivo de licencia para obtener información sobre el registro de robots y la activación de licencias.
|
| PLC de seguridad: Entrada |
Un mensaje de estado que el robot envía al PLC de seguridad contiene la información que se muestra en la siguiente tabla.
|
||||||||||||||||
|
|
| Configuración de PROFIsafe |
La configuración de PROFIsafe se relaciona con la programación del PLC de seguridad, pero requiere una configuración mínima del robot.
|
| Habilitación de PROFIsafe |
El robot ahora está configurado para comunicarse con un PLC de seguridad. No puede soltar los frenos del robot si el PLC no responde o si está mal configurado.
|