Eliminación y entorno

Descripción

Los robots Universal Robots deben eliminarse de acuerdo con las normas, normativas y leyes nacionales aplicables. esta responsabilidad recae en el propietario del robot.

 

Los robots de UR se producen con un uso limitado de sustancias peligrosas para proteger el medio ambiente, tal como se define en la directiva RoHS europea 2011/65/UE. Si los robots (brazo robótico, caja de control, consola portátil) se devuelven a Universal Robots Dinamarca, Universal Robots A/S dispondrá la eliminación.

 

La tarifa de eliminación de los robots UR vendidos en el mercado danés la paga previamente Universal Robots A/S al sistema DPA. Los importadores de países cubiertos por la directiva europea WEEE 2012/19/UE deben registrarse en el registro WEEE de su país. La tarifa suele ser menos de 1 €/robot.

 

Puede encontrar una lista de registros nacionales aquí: https://www.ewrn.org/national-registers.

Puede buscar información sobre cumplimiento global aquí: https://www.universal-robots.com/download.

 

Sustancias en el robot UR

    Brazo robótico

    • Tubos, brida de la base, soporte de montaje de la herramienta: aluminio anodizado

    • Carcasas de articulaciones: Aluminio con recubrimiento de polvo

    • Anillos de sellado de banda negra: goma AEM

      • anillo colector adicional bajo la banda negra: plástico negro moldeado

    • Tapas/ tapones: Plástico PC/ASA

    • Componentes mecánicos menores, por ejemplo, tornillos, tuercas, espaciadores (acero, latón y plástico)

    • Conjuntos de cables de cobre y componentes mecánicos menores, por ejemplo, tornillos, tuercas, espaciadores (acero, latón y plástico)

    Articulaciones del brazo robótico (internas)

    • Engranajes: Acero y grasa (se detalla en el Manual de servicio)

    • Motores: Núcleo de hierro con cables de cobre

    • Conjuntos de cables de cobre, PCB, diversos componentes electrónicos y componentes mecánicos menores

    • Los sellos de las articulaciones y las juntas tóricas contienen una pequeña cantidad de PFAS, que es un compuesto dentro del PTFE (comúnmente conocido como teflónTM).

    • Grasa: aceite sintético y mineral con espesante de jabón complejo de litio o urea. Contiene molibdeno.

      • Dependiendo del modelo y de la fecha de producción, el color de la grasa podría ser amarillo, magenta, rosa oscuro, rojo, verde.

      • El Manual de servicio detalla las precauciones de manejo y las Fichas técnicas de seguridad en materia de grasa

    Caja de control

    • Armario (carcasa): Acero con recubrimiento de polvo

      • Caja de control estándar

    • Carcasa de chapa de aluminio (interior del armario). Esta es también la carcasa del controlador OEM.

      • Caja de control estándar y controlador OEM.

    • Paquetes de cables con cables de cobre, PCB, varios componentes electrónicos, conectores de plástico y componentes mecánicos menores, por ejemplo, tornillos, tuercas, espaciadores (acero, latón y plástico)

    • Una batería de litio está montada en una PCB. Consulte el Manual de servicio para saber cómo quitarla.