Transporte

Descripción

Transporte el robot únicamente en su embalaje original. Guarde el material de embalaje en un lugar seco si quiere trasladar el robot más tarde.

Al mover el robot desde su embalaje al lugar de instalación, sujete a la vez los dos tubos del brazo robótico. Sujete el robot en su posición hasta que haya fijado todos los pernos de montaje en la base del robot.

Levante la caja de control por el asa.

 

Si se usan técnicas de elevación incorrectas o equipos de carga y descarga inadecuados, pueden producirse lesiones.

  • Evite sobrecargar la espalda u otras partes del cuerpo al levantar el equipo.

  • Use equipo de carga y descarga adecuado.

  • Siga todas las normas de carga y descarga regionales y nacionales.

  • Asegúrese de montar el robot según las instrucciones indicadas en Interfaz mecánica.

 

Si el robot está conectado a una aplicación/ instalación de terceros durante el transporte, consulte lo siguiente:

  • El transporte del robot sin su embalaje original anulará todas las garantías proporcionadas por Universal Robots A/S.

  • Si el robot se transporta como parte de una solución prefabricada, montado de forma segura y en pleno cumplimiento de las recomendaciones que se describen a continuación, no se considera un incumplimiento de la garantía.

Descargo de responsabilidad

Universal Robots no se responsabilizará de cualquier daño causado por el transporte del equipo.